This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00365:这可以用于我的应用吗?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00365, CONTROLSUITE, CSD19534Q5A, LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686761/tida-00365-can-this-be-used-for-my-application

器件型号:TIDA-00365
主题中讨论的其他器件: controlSUITECSD19534Q5ALM5109B

这是否可用于将12V PWM 信号放大为75V PWM 信号?

这是 PWM 微控制器板(https://robokits.co.in/control-boards/rhino-robot-control-board/rhino-robot-control-board-l293-avr-based-with-quick-c-compiler?zenid=2a91hj6ft8d6hhkm3ggun0q3f0) 及其电源(robokits.co.in/.../modified-computer-smps-for-12v-25a-5v-20a-and-3.3v-15a-output AM 使用)。   

我将控制3个 LED 的亮度、每个 LED 的额定值为72V 和2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Santosh:

    感谢您关注 TIDA-00365。

    TIDA-00365 PWM 输入为3.3V CMOS、请参阅 TIDA-00365设计指南第1.2章中的规格如果您有12V PWM、则需要将电平转换为3.3V 才能使用 TIDA-00365。

    对于 MCU、我建议使用 C2000 MCU 进行控制。 以下是使用 C2000 MCU 进行 LED 亮度控制的示例: www.ti.com/.../TMDSDCDCLEDKIT。 它支持12-48V 直流输入至 SEPIC 直流/直流级50V 直流输出。 我知道这比您需要的要少。

    但是、当您使用 C2000 MCU (例如支持 InstaSPIN-MOTION 的 C2000 Piccolo LaunchPad C2000: www.ti.com/.../launchxl-f28069m)时 、您也可以像我们一样将 PWM 和 ADC 直接连接到 TIDA-00365、请参阅 TI 设计指南第4.1章。 有关 C2000软件支持、请参阅 C2000 controlSUITE: www.ti.com/.../controlsuite。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 LED 仅在55 V 时开始发光。 因此、这对我来说是不能使用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Santosh:

    您最初的问题是、TIDA-00365是否可用于将12V PWM 转换为75V。 最后一个答案是、您需要最低55V 的电压、而 TIDA-00365支持75V 的电压、因此满足要求。 正如我在第一个答案中所写的那样、限制是 TIDA-00365 PWM 输入提供3.3V 电压、并且您需要一个额外的电平转换器。

    如果这种方法(电平转换器)不适合您、那么很遗憾、TIDA-00365不适合您。 在这种情况下、您的问题的结论是:TIDA-00365不能用于您的应用。

    因此,我认为这一案件已经解决/结案。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他 IC 可以解决它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    如果您不喜欢电平转换器、可以选择其他栅极驱动器、例如 LM5109B (半桥栅极驱动器、因此全桥需要两个)、其中 VDD 高达14V。 功率 MOSFET 将保持 CSD19534Q5A。

    但是、请确保您的12V PWM 信号的开关阈值与 LM5109B 数据表中的3.3V TTL 输入电平阈值兼容。

    此致、
    Martin