This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74HC393:IBIS 模型

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74HC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688166/tina-spice-sn74hc393-ibis-model

器件型号:SN74HC393
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试在 TI 网站上找到 SN74HC393的 IBIS 模型、我尝试了具有相同逻辑系列的类似计数器、但大多数计数器没有 IBIS 模型。

请告诉我在哪里可以获得用于 SN74HC393的 IBIS 模型或类似计数器、但在同一逻辑系列中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件非常旧。 它早在 IBIS 标准本身开发之前就已发布、没有 IBIS 模型可供使用。  

    请随时提出有关在您的设计中使用此器件的任何问题。 我们可能能够以另一种方式为您提供支持。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

    感谢您的回复。

    在这种情况下、您能否帮助我了解该 IC 输出缓冲器的信号上升时间。 我知道这是一个旧 IC、但我们需要检查其仿真、因为它在 PC 板上的 T 拓扑上运行超过13英寸、通过连接器 并驱动  由该 IC 分频的时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    您可以考虑使用 HC244 IBIS 模型来估算 HC393输出缓冲器的驱动强度和上升/下降时间。

    webench.ti.com/.../