This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00175:此开发板的软件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00175, TMS320F28377D, TIDM-1008, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686714/tida-00175-the-software-for-this-development-board

器件型号:TIDA-00175
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377DTMS320F28379D

大家好

浏览 TIDA-00175 (5V BiSS 位置编码器接口)设计文件,并阅读文档 TIDU410 (第26页)。 Qout"以补偿电缆

传播延迟、软件中的延迟补偿是在 SPI 主设备"上实现的。  

我想知道在软件中针对此特定问题使用的这种技术,但我在使用的 C 代码的任何地方都找不到这种技术,因为似乎 TMS320F28377D MCU

用于 实现高速 SPI 主器件不是开发板的一部分。

请帮帮我   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    感谢您关注 TIDA-00175。 我们与 TMS320F28377D 一起使用的 C2000测试软件是 TI 的内部开发、我们无法提供源代码。 对于第一个版本、我们使用了一种简单的启发法来调整时钟相位(上升沿或下降沿)、并通过移动接收数据来补偿进一步的延迟、同时忽略第一个位数的暂挂循环长度。
    一个完整的传播延迟补偿解决方案已经被执行为 BiSS-C 主器 件的一部分、例如、请见:www.ti.com/.../sprui37.pdf 或者 EnDat2.2主器件、请见:www.ti.com/.../TIDM-1008与 TMS320F28379D 一同提供。 传播延迟是使用 CLB 外设实现的、但 CLB 外设仅在出厂时编程为编码器协议的一部分。
    到目前为止、CLB 只能通过库进行访问、但用户无法配置其他内容。 请参阅以下网址的文章: e2e.ti.com/.../680037

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,很好的了解,特别感谢您解释了您的软件如何工作,即使它是内部的,也不能提供。  

    此致