This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65563A:TPS65563A

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS65563A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686823/tina-spice-tps65563a-tps65563a

器件型号:TPS65563A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 TPS65563a 上工作,从最初的角度来看,我获得的输出非常完美,但现在我没有得到连接到脉冲变压器的 SW 输出引脚,它显示了与以前相比的不同脉冲,我获得输出时,

我找不到问题的位置、请帮助我任何人、问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    您是否使用 TINA 模型尝试此操作?
    如果是、请与我们分享您的 TSC 文件?

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我没有使用 TINA 软件、我已经购买了 TPS65563A IC 30 Nos、正在进行此操作、但没有获得输出、  

    现在我获得了 SW 输出、但它达到了7V 峰值、然后我得到了 SW 的25V 峰值。

    我将向您发送我的电路图和输出脉冲图像、在该输出图像中、您可以找到两个不同的波形、一个是 SW 输出、与其他波形相比具有低峰值电压、另一个是变压器输出。

    在电路中、我为 VBAT、IPEAK、VCC、XFULL 引脚和 CHG 引脚提供了3.3V 电源电压、我为微控制器提供了峰值为3.3V 的脉冲

    请查找附件、因此、如果我的电路中存在任何错误的连接、请提出建议。

                                                                      图:电路图

                                               图:输出波形


                                                                      图:输出波形

    此致、

    SujithReddy