This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS8638:未定义的子电路:CONTRAL_LOGIC_0

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688388/tina-spice-ads8638-undefined-subcircuit-control_logic_0

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 社区:

我下载 了 ADS8638 TINA-TI 瞬态参考设计 、但在运行瞬态仿真时、我看到以下错误:

如果有人能建议如何解决此问题、我将不胜感激。

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    很抱歉你有麻烦。 我们已经解决了这个问题。

    请在几天内查看下载页面。 如果您在标题中看到"Rev A"、则意味着您将能够下载更新的模型。

    谢谢、
    JC