This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9041:PMP9041

Guru**** 2567575 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9041, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688280/pmp9041-pmp9041

器件型号:PMP9041
主题中讨论的其他器件: UCC28710

您好!

请阐明 PMP9041的以下几点:

1.此电源输出是否具有短路保护? 如果是、请提供详细信息。

2.纹波电压是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好@、

    感谢您关注 PMP9041。 UCC28710具有主要过流保护功能、可使器件复位并重新启动。 在 PMP9041测试结果中、如果负载电流推至2A 以上、器件将进入恒定电流模式。 当负载电流进一步增加时、器件会关断。

    满负载时的纹波电压为~500mV。 这显示在 PMP9041测试结果:www.ti.com/.../sluuam8.pdf 的第7页上。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。

    当负载电流超过1A 时、是否可以将电路修改为关断。

    此外、请建议进行修改、以将纹波电压降至400mV 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好@、

    您可以增大 R8的电阻以调整恒定电流调节的设定点。 请查看 UCC28710产品说明书的第11页、以供参考。 数据表中的公式3将帮助您选择合适的电流感应电阻:www.ti.com/.../ucc28712.pdf。

    要降低峰间纹波、您需要更多的输出电容。 您还可以考虑在输出端放置 π 型滤波器、以进一步抑制纹波。

    此致、
    本·洛夫