This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01413:如何将 TI 毫米波雷达 AWR1642 EVM 板连接到 ADAS 8通道传感器融合板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TIDA-01413, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687512/tida-01413-how-to-connect-ti-mm-wave-radar-awr1642-evm-board-to-adas-8-channel-sensor-fusion-board

器件型号:TIDA-01413
主题中讨论的其他部件:AWR1642AWR1243

尊敬的先生:

你好吗?

现在我有几块毫米波 AWR1642雷达 EVM 板、我想尝试将这些雷达传感器板连接到您的 ADAS 8通道传感器融合集线器板在设计中 TIDA-01413、根据 TIDA-01413用户指南第1页、您的融合板具有4个雷达输入端口、 AWR 1642具有几种不同类型的输出端口、您能告诉我如何使用这些端口连接这两种板吗?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系 D3 Engineering。 它们提供了一种将 AWR1243连接到此板的解决方案。

    https://www.d3engineering.com/


    将 AWR1642连接到此板并不有用、因为 AWR1642是具有集成信号处理功能的独立传感器

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我访问 D3 Engineering 网站、但找不到支持!

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    II 已选中、并且他们的网站上有联系信息("关于 D3"选项卡)

    谢谢你
    Cesar