请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01385 主题中讨论的其他器件: TPS61021A
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我对用于能量收集的 TIDA-01385效率设计有疑问。 我目前正在从事能量收集器项目。 将从电力线收集的能量为磁场、电流约为100A 至400A。我将使用 CT 作为能量收集器、并使用 TIDA-01385作为电路来收集能量。 将要使用的 CT 在100:0.05A 时具有初级与次级的比率。 系统目的是检测功耗并使用 Lora 无线通信发送数据。 我将使用 ESP-WROOM 32作为 MCU、使用 ATM90E26作为电流传感器、使用 Rak811作为收发器台钳。 所有这些器 件在3.3V 时的最大电流消耗约为200mA。我的问题是、TIDA-01385 wll 是否满足我的功耗需求? 它大约为660mW。
谢谢、致以诚挚的问候。