This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01473:技术文档中未包含 Altium 项目文件

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687592/tida-01473-altium-project-files-not-in-technical-documents

器件型号:TIDA-01473

我正在尝试为此参考设计获取 Altium CAD 文件。 用户指南第17页(本参考设计 TIDUD78: http://www.ti.com/lit/ug/tidud78/tidud78.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    当前可用的布局文件是.brd 和.dsn 文件、这些文件将与 Cadence 软件一起使用。 目前不提供这些设计文件的 Altium 版本。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Philippe Dollo