This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9087:ucc28730降压用法的参考设计公式和合理性

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687949/pmp9087-reference-design-formulas-and-rationales-for-buck-usage-of-ucc28730

器件型号:PMP9087
主题中讨论的其他部件:UCC28730UCC28710

您好!

我们希望设计一个高电压到低电压的非隔离式降压转换器。 我们找到 了符合我们要求的 PMP9087参考设计、但在 ucc28730上没有降压使用模式的设计公式

可以通过一些解释和公式来设置基准输出电压并设计与 UCC28730严格相关的组件值。

谢谢、

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gera:

    感谢您对 TI 产品的关注。

    我 以 PMP90精心 设计为例。

    要设计输出电压、您可以按照 UCC28710中的公式进行操作、如下所示:

    使用不同的 R3来设计您的输出电压:

    如果要将输出修改为5V,只需更改下面公式中的12=>5

    我希望此处的信息能帮助您设计您的电路。

    或者、您也可以提供电路的更多设计信息。

    我可以搜索是否有适合您的设计电路。

    VIN、Iin、Vo、IO、Fsw 等。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kwen、
    感谢您的回答、通过这种方法我可以设置电压基准(22V)、我的最后一个问题是:
    1) 1)计算 R1 (38k3)值的公式是什么? 我已经尝试了 ucc28710数据表中的 RS1公式、其中 NPA = 1、但我没有获得38k3值。
    2) 2)电容器 C2仅具有滤波目的或与稳定性有关?
    提前感谢您、
    此致、
    卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    R1+R2将是总 RS1、NPA=1是正确的。

    此处的 C2用于滤波。

    此致

    Kevin