This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8817:设计文件请求(CAD)

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9638, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686811/pmp8817-request-for-design-files-cad

器件型号:PMP8817
主题中讨论的其他部件:PMP9638UCC28740

您好!

 我的客户正在基于 PMP8817和 PMP9638参考设计构建手机充电器

-您能否为这两种参考设计提供设计文件(CAD)?

-您能不能为变压器 RTI-1083提供数据表建议? 或者是否可以使用/推荐任何其他变压器?

关于 PMP9638,我想知道它能否输出2.3A-2.5A 电流吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eng LIH Khaw:

    感谢您关注这些参考设计。 您可以在每页底部的"设计文件"部分下找到两种设计的光绘文件:
    www.ti.com/.../PMP8817。
    www.ti.com/.../PMP9638。

    RLTI-1083来自 Renco Electronics。 您可以通过 engineering@rencousa.com 向他们发送电子邮件、以获取变压器数据表。

    PMP8817不适用于12V/2.5A 输出、但可以通过一些修改来实现这一点。 您将需要确认变压器能够处理更高的初级和次级电流。 您可能希望整流二极管的裕度比本设计中的3.5A 额定二极管大一点。 作为检查、我建议使用 UCC28740的设计计算器。 您可以在此页面底部找到指向计算器的链接:www.ti.com/.../toolssoftware。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的及时反馈。

    很抱歉、没有解释。

    我的客户没有查找光绘文件。 他们热衷于使用 Altium Designer 打开的设计文件(或 CAD 文件)(例如 http://www.ti.com/tool/PMP4444中的 CAD 文件)。  你那是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eng LIH Khaw:

    以下是两种设计的 Altium 文件:e2e.ti.com/.../Eng-Lih-Khaw.zip

    此致、

    本·洛夫