This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:6LoWPAN 参考设计

Guru**** 2543780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y, SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686169/tida-01547-6lowpan-reference-design

器件型号:TIDA-01547

大家好、

我对该参考设计有两个要求:

1) 是否可以将 CC1310与具有相同功能的 TM4C129E LaunchPad 结合使用。 对于电路板之间的 UART 通信、是否有任何库/文档?

如何估算将 MSP432的6LoWPAN_example 重新编程到 TM4C129E 所需的工作量?

2) 您建议如何将网状网络连接到外部网络(例如 Internet)?

它是否也适用于 TM4C129E?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    1。

    是的、这是可能的。 我建议您使用 MSP-EXP432E401Y EVM (http://www.ti.com/tool/msp-exp432e401y)。 MSP432E401Y 器件具有与集成以太网 PHY/MAC 相同的功能。

    此 TI 设计使用 TI-15.4堆栈协处理器二进制文件、无需修改。 Yon 可以从   CC13x0 SimpleLink SDK 安装目录中的 docs/ti154stack/ti-15.4-stack-cop-interface-guide.pdf 中查看主机消息的详细信息。 TI 设计遵循主机消息传递规范、与 CC13X0上的 TI-15.4堆栈进行通信。 此外、有关特定的消息序列、请参阅 TIDA-01547网页上 TI 设计指南文档中的3.1.2.2.2.2.3主机消息序列。

    由于 MSP432系列具有相同的 M4内核、因此我认为将该示例集成到 MSP432E401Y 中非常简单。

    2.您可以在 软件示例中添加 Wi-Fi 或以太网(使用 MSP432E401Y)功能。 请参阅 TI 网站上提供的 SDK 以支持主干通信。

    –SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
    –SIMPLELINK-MSP432E4-SDK
    谢谢你。
    Wonsoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    由于我们在 TIDA-01547参考设计上所做的工作、我们目前正在尝试运行示例。

    根据我们的理解、我们需要将每个 CC1310与 MSP 432连接、以确保6LoWPAN 通信。 在上的解释视频中

    training.ti.com/6lowpan-rf-mesh-reference-design 只有根(收集器)连接到 MSP432。

    目前、我们的配置如下:

    根(根轮询示例):

    连接到 MSP432的 CC1310 (具有协处理器的故障)(使用 ROOT_POLL_example 进行刷写)

    ->MSP432上的 LED 1一直亮起
    -> UART (控制台)上无显示


    节点(节点轮询示例):

    连接到 MSP432的 CC1310 (具有协处理器的故障)(通过 NODE_POLL_example 刷写)

    ->节点指示灯高频率闪烁(蓝色指示灯熄灭)


    您对我们的错误有什么想法吗?
    在用于闪存的6LoWPAN 源代码中是否需要进一步配置?

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    硬件配置正确。 对于 TIDA-01547、终端节点和根节点都需要将 MSP432与 CC1310结合使用。 您用于 MSP432的固件看起来正常。 您无需在软件中更改任何配置。 仅当连接终端节点并开始节点之间的数据传输时、控制台才会显示。 请确保您将波特率配置为115200。

    您能否在 C:\TI\TIDA-01547\TI-15.4_STACK_COP_BINARY_v1_50_00_08目录下尝试 TIDA-01547末节点和根的 TI-15.4协处理器二进制文件?

    当 MSP432从 CC1310接收或传输消息时、LED1会切换。 对于两个 EVM 之间的通信、高频闪烁似乎是错误的。 您可能需要检查的另一件事是、确保移除 CC1310 EVM 上 TXD 和 RXD 的跳线。 请参阅设计指南中的第3.1.1.1节硬件配置。

    当根节点工作时、您应该会在上电几秒钟后看到 MSP432上的 LED2 (绿色)。 对于终端节点、您将看到 LED2会根据加入状态在一段时间后发生变化。 如果一切正常、您将在上看到 LED2为绿色(链路级别加入)、然后看到蓝色(RPL 级别加入)。 完成此过程的时间可能会有所不同。 您可以查看设计指南文档以了解详细信息。


    谢谢你。
    Wonsoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。

    我们在参考设计中使用十六进制文件对协处理器进行了刷写、从 C:\TI\simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\ti154stack\hexfiles\。 这种n´t 不起作用、导致了离散问题。

    使用 TIDA-01547文件夹中的 Hex 文件即可正常工作。

    再次感谢您的帮助。

    托比亚斯