This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench 滤波器设计器

Guru**** 2549080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685969/webench-tools-webench-filter-designer

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 滤波器设计器的灵活性不是很高。 您的组件种子值对于所有阶段都是通用的。 在某些情况下、可能需要更改组件值、以便在该阶段获取其他组件。 示例在一个级中、一个10nfd 的电容值导致另一个电容为1.5 uFD、并且电阻很难找到。

我在选择要使用的实际运算放大器时也遇到了问题、每次我执行该程序时都失败了。

TINA 可能允许您进行这些类型的更改和仿真、但最好不必更改程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们将就此向您回复。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢您的反馈! 您可以 在工具左侧的滤波器拓扑规格下增加 CapSeed 值。 这将增加具有10nfd 的电容器的值、并减少1.5ufd 的电容器的值。

    我们将研究运算放大器选择问题、尽快返回给您。

    此致、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    OpAmp 选择问题是由最近的数据库升级引起的。
    如果您仍有同样的问题、请重试并告知我们。

    此致、
    Alfred