This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2801:TINA-TI 中的开关建模?

Guru**** 2543780 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685965/tina-spice-ucc2801-switch-modeling-in-tina-ti

器件型号:UCC2801
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

关于 UCCx813-1模型问题、我有以下问题。  

在下面的子电路中(UCCx813-1的未受保护模型内部) 、von 和 voff 已定义两次。  最终的 von 和 voff 是什么?

VT 和 VH 也似乎是非标准 vSwitch 参数。  他们的功能是什么?  它们是否用作阈值和迟滞?  TINA 中的 VT 和 VH 公式是什么?

 

(二

XUV VCC uvlout UVLOX2参数:von=9.4 voff=7.4;UVLO 设置
SUBCKT UVLOX2 1  2 参数:VON=4.1 voff=3.6
*           输入电压输出
S1 1 3 1 0 SUVLO
RUV 3 0 100K
EB1 4 0 value={if (V (3)> 3V、V (1)、0)}
Rd 4 2 100
CD 2 0 100P
.model SUVLO vSwitch RON=1 roff=1E6 VT={(von-voff)/2)+ voff}vh={(von-voff)/2}
.end

(二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一个标准磁滞开关(作为施密特触发器、在 VT+VH 时开启、在 VT-VH 时关闭)。 它采用4个参数- Ron、ROFF、VT 和 VH。 请参阅本文档第161页。 Google 上还有许多其他资源可用于显示此开关的工作情况。



    这不同于指数开关、它没有突然开启。 在这种情况下、导通/关断本质上是指数性的。 此开关还采用4个参数、但其中2个参数不同于上述施密特触发器)- Ron、roff、Von 和 voff。 您可以在本文档的221页找到此开关的公式。



    在本例中、von 和 voff 只是用于传递到子电路的参数。 它们不是指数开关采用的 Von 和 voff 参数。 图中所示的开关 SUVLO 有一个迟滞开关、如上所述。 它用于 UVLO 检测。 导通点和关断点由分别传递给 von 和 voff 参数的值定义(在本例中分别为9.4V 和7.4V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的 PSPICE 文档、但在 vSwitch 部分中找不到 VT 和 VH 的定义。  我在 LTSPICE 中看到了 VT 和 VH。  我创建了一个 PSPICE 仿真来说明我的结果。  VT AD VH 被忽略。

    有时、当我单击网页上方的 pdf 文件时、我的计算机被锁定。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 Firefox 中、PDF 文件为我打开正常。 您能否尝试其他浏览器。 我会在下面再次添加它们、以防万一(它们只是链接)。

    关于施密特触发开关、多年来、我们一直在 PSpice 中使用此器件、没有任何问题。 它是一个相当标准的器件、虽然使用的不像指数行为的平滑开关那样。 在任何情况下、请确保您在 PSpice 中为磁滞开关使用正确的组件(在 PSpice 的模拟库中提供 S_ST、而不是标准 S 组件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我尝试了 S_ST、它的行为与 LTSPICE 中的行为相同。  

    在 ReferenceGuideORCAD 或 UserGuide 文档中,我没有在 S_ST 中看到定义或详细信息。

    您能告诉我在哪里可以找到 VT 和 VH 的定义吗?  我想将其与 LTSPICE 中的数据进行比较。

    谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我无法从 PSpice/Orcad 找到特定文档。 您可以通过在他们的论坛上发布消息来获取一些内容: http://www.pspice.com/forum

    工作应与我在上述文件中提供的工作相同。 您还可以对其进行仿真、以检查开关导通和关断时的阈值、并通过在开关上连接1V 电源并测量通过该电源的电流来检查电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我在 S_ST (PSPICE)和 SW (LTSPICE)上创建了 PSPICE 和 LTSPICE 仿真。  两者之间似乎存在差异。  

    请注意、PSPICE 的第二个跳闸点为9V、LTSPICE 的第二个跳闸点为10V。

    那么、PSPICE 的 VT 和 VH 的等式是什么?

    LTSPICE 的版本是 VT={(von-voff)/2)+ voff}VH ={(von-voff)/2}

     

    PSpice

     


     

    LTSPICE

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您的图像未通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我在 S_ST (PSPICE)和 SW (LTSPICE)上创建了 PSPICE 和 LTSPICE 仿真。  两者之间似乎存在差异。  

    请注意、PSPICE 的第二个跳闸点为9V、LTSPICE 的第二个跳闸点为10V。

    那么、PSPICE 的 VT 和 VH 的等式是什么?

    LTSPICE 的版本是 VT={(von-voff)/2)+ voff}VH ={(von-voff)/2}

     

    PSpice

     


     

    LTSPICE

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在 PSpice 中使这个电路变得简单。 希望这将解释 PSpice 中的行为。 跳闸点为 VT+VH 和 VT-VH、如下所示。

    如果您需要有关 PSpice 的任何特定文档、请将问题发布到 PSpice 论坛。

    至于 E2E 论坛的附件、如果您有问题、请遵循以下常见问题解答:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我在 PSPICE 中尝试了您的电路、它工作正常、但它不能与正弦波源一起工作、例如 VSIINE、VOFF = 0、VAMPL = 12、FREQ = 1K、AC = 0。 您将看到第二个跳变点为9V 而不是10V。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VSWITCH_5F00_vs_5F00_SW.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我不确定您使用的阈值是多少、但它适用于我之前的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会遇到精度方面的问题。 由于您的输入为12V、因此仿真器中的舍入误差可能不会导致电路在 Vt+VH = 12V 时跳闸(后端的仿真器会将电压转换为具有许多精度数字的浮点数、 因此、不建议在仿真器中评估电压= 12V、我们应改用大于12V 的电压或小于12V 的电压)。

    请将输入幅值更改为12.1V、然后查看该幅值是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VIN 更改为13V。  第二个跳变点仍为9V。  我为它附加了一个字文件。

    e2e.ti.com/.../VSWITCH_5F00_vs_5F00_SW_5F00_A.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    它仍在为我工作。 我看不到任何问题。 您是否确定没有任何其他干扰您的电路、例如按名称连接的网络等 您是否已联系 PSpice 论坛获取有关 PSpice 问题的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 无论如何、我想我应该重点介绍 UCx813-1未受保护的模型。 有人在 PSPICE 或 TINA 中尝试过它吗?

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCx813-1模型早已发布、有很多人同时使用了 PSpice 和 TINA-TI 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在从 TI 下载的 PSPICE 示例文件中将受保护的模型替换为未受保护的模型。 它未成功收敛。 这就是为什么我问这个模型是否已经过测试。

    您可以通过电子邮件向我发送未受保护模型的示例吗? 谢谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    关于 UCC2801、我只需将加密模型替换为未加密模型(两者均可在网上获得)、它开箱即用、没有任何问题。 我使用的是 PSpice 17.2。 下面随结果附上了该模型。

    我怀疑您的设置有问题、因为即使基本磁滞开关也无法正常工作。 在评估更复杂的电路之前、最好先通过 Cadence 解决该问题。

    e2e.ti.com/.../UCCx813_2D00_1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的调查。  我已经修复了 PSPICE 问题(配置和.lib)、并获得了与您相同的结果。  不幸的是、同一个未受保护的库(将 vSwitch 替换为软件)在 LTSPICE 中无法正常工作。  V (Gate)在启动波形中有一个中断、如所附文件中所示。  我仍然很薄、PSPICE 和 LTSPICE 中的开关定义之间存在一些差异。

    e2e.ti.com/.../UCCx813_2D00_1-Boost-converter-testing.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我认为这是一个典型的时间步长问题。 我不认为它来自开关、因为它在某些时候工作正常。 请参阅下面的内容。 许多仿真器中都存在此问题-速度和精度之间存在折衷。 如果您使用较小的时间步长、此问题可能会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在10ns 和4ns 下尝试了您的最大时间阶跃、结果是相同的。

    e2e.ti.com/.../UCCx813_2D00_1-Boost-converter-testing_5F00_1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我再也不建议在您的仿真器中使用它。 由于模型是开放的(未加密)、因此您可以在目标仿真器论坛中发布模型以获取进一步的帮助。

    在我看来、更快的替代方案是我最初建议的、即在 TINA-TI 或 PSpice 中尝试此方法。 已在这些仿真器中为您设置了模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。  我将告诉您我是如何解决它的。

    David