This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 备用电源的超级电容器解决方案

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686397/super-cap-solution-for-backup-power

主题中讨论的其他器件:PMP9766

您好、TI 支持

我需要在我的设计中设计超级电容器备用功能、请就任何参考电路、IC 或可能的解决方案提供建议。  

1.第22秒需要备份

2.系统功耗约5W。

3.工业温度范围:-40°C 至85°C

4.充电控制、保护等功能

谢谢

Kunal Barot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、感谢您在论坛上发帖。

    22秒的5瓦功率为108焦耳。 这是很多能量。

    超级电容器备份的概念通常使用降压和升压两种功率转换模式。

    PMP9766就是这一过程的一个很好的示例。

    这里是另一个示例、称为"last gasp"

    设计细节取决于:

    输入电压。

    负载所需的输出电压、输出电流、输出电压。

    工作温度会影响电容器、因此在低温下、电容器容量可能会降低3倍。

    更多示例可在以下位置找到: