请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PMP9766您好、TI 支持
我需要在我的设计中设计超级电容器备用功能、请就任何参考电路、IC 或可能的解决方案提供建议。
1.第22秒需要备份
2.系统功耗约5W。
3.工业温度范围:-40°C 至85°C
4.充电控制、保护等功能
谢谢
Kunal Barot
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.