This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:TIDA-01622

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686108/tida-01622-tida-01622

器件型号:TIDA-01622

您好!

我对参考设计的频率有疑问。

您能告诉我此 参考设计的开关频率范围是多少?

http://www.ti.com/tool/TIDA-01622?keyMatch=TIDA-01622&tisearch=Search-EN-Everything。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    它具有非常大的开关频率范围。 我不记得确切的数字、但在所有负载下、开关频率大致介于300kHz 至650kHz 之间。  

    此致、

    Ryan Tan