This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2780:SPICE 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV2780, TLV2781, TLV2782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686244/tina-spice-tlv2780-spice-model

器件型号:TLV2780
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLV2781TLV2782

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想知道 TLV2780是否有 SPICE 模型。 如果是、我想知道在哪里找到它。

没有模型会不好。

只有 TINA 模型会令人沮丧。

最好使用 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    TLV2780是 TLV2781和 TLV2782产品系列的成员之一  、它们的产品文件夹中包含 PSpice 模型。

    这些模型是否适用于您的应用?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 如果 x80和 x81之间的唯一差异是关断、则 x81的 SPICE 模型将会很好。 我不想检查其他 TLV278x 版本。 Thx。