This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:冷启动机制用途

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685430/tida-00951-cold-start-mechanism-purpose

器件型号:TIDA-00951

您好、先生、

我们无法使用控制代码本身中的某种软启动机制来限制高浪涌电流?  

实施预充电转换器是我们唯一的选择吗?

谢谢、

埃斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、埃斯瓦、

    您将需要使用启动钳位来限制浪涌电流可靠性。 仅通过代码实现的软启动机制不足以满足此转换器的要求。 启动钳位是一个实现此功能的极低功耗/低成本电路。

    此致、
    RAM