This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6881:如何使用 TINA 或 TINA-TI 来仿真 OIP3和 NF

Guru**** 2544700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685505/tina-spice-lmh6881-how-to-simulate-oip3-and-nf-by-using-tina-or-tina-ti

器件型号:LMH6881
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对 LMH6881 TINA-TI 模型有疑问。

[问题]

请告诉我如何使用 TINA 或 TINA-TI 来模拟 OIP3和 NF。

TINA-TI 参考设计附有以下图。

我想对这些进行仿真。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    在 TINA 中、没有直接的方法来仿真 OIP3或 NF。

     OIP3曲线是通过 一组傅里叶级联仿真完成的、以便首先在不同的增益设置下获得 IMD3。
    然后 、使用 Excel 将 IMD3转换为 OIP3并绘制结果。

    NF 曲线是通过在每个增益设置下进行噪声分析来完成的。
    然后、使用噪声 sims 的结果在 Excel 中计算和绘制等效噪声系数。

    但愿这对您有所帮助。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您的快速响应。
    好的、我了解了这种方法。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga