This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01347:DLPA1000器件应为 DLPA100

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01347, DLPA100, DLPA1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685450/tida-01347-dlpa1000-part-supposed-to-be-dlpa100

器件型号:TIDA-01347
主题中讨论的其他器件: DLPA100DLPA1000

您好!

我的设计基于您的 TIDA-01347参考设计、但注意到 U10和 U29器件在原理图和 BOM 中显示为器件型号 DLPA1000。  我是否可以假设这是一个错误、它们应该是 DLPA100?

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    正确、这是一个拼写错误、器件型号应为 DLPA100。

    此致、
    奥斯卡