This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD15380F3:TI 为何加密 SPICE 模型? 这使它们对我来说是无用的、我想对许多其他用户也是如此。 停止加密 SPICE 模型!!

Guru**** 2542950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685376/tina-spice-csd15380f3-why-is-ti-encrypting-spice-models-this-makes-them-useless-to-me-and-i-think-for-many-other-users-too-stop-encrypting-spice-models

器件型号:CSD15380F3
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TI 为何加密 SPICE 模型?  例如、对于分立式器件、SPICE 模型没有什么秘密。  TI 不会通过加密此类模型来保护任何 IP (任何竞争对手都可以轻松描述实验室中真正的部分、如果他们真的想要的话)。  TI 正在做的是、很难为需要仿真的电路使用其器件进行设计。  停止加密 SPICE 模型!!   否-我不想使用 TINA!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您提供宝贵意见。
    我们针对这些器件的政策是仅在 Web 上放置加密模型。 但是、我将向您提出朋友请求、我们可以通过为您提供所需的型号来解决此问题。