This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53667:仿真误差和模型上的额外引脚

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669927/tina-spice-tps53667-simulation-error-and-extra-pins-on-model

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、E2E、

我代表我的客户发布。

当我从未加密的 Spice 模型运行仿真时、会出现以下错误。  因此、仿真基本上不会运行。

 我还注意到、我从 TI 未加密文件(Russell 发送了我)创建的符号会产生额外的引脚(CMDDATA0-7)、我不确定它们是怎么做的。  

谢谢!

Russell  

3/25/18[LE_>UNLOCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    该模型中未实施串行 VID 协议。 但是、以下寄存器可使用并行进行编程
    使用8位数据和时钟。 命令数据位在时钟 CLK 的下降沿被采样。
    CMDDATA[7:0]和 CLK 引脚特定于模型、不是 IC 的一部分。 支持以下命令:
    CLK 要求最小导通脉冲宽度为100ns、最小关断脉冲宽度为100ns。 。
    CMDATA 和 CLK 引脚的电压由激励输入指定。 的逻辑阈值
    CMDATA[7:0]和 CLK 引脚为0.5V。 这些寄存器是只写的、不能被读取。
    您可以看到一个示例、说明如何在 PSPICE 模型的应用原理图设置中动态更改输出。
    谢谢
    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3/25/18[LE_>UNLOCK