This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00078:CDCE62005 GUI 控制

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/675054/tida-00078-cdce62005-gui-control

器件型号:TIDA-00078
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

EVM 上的 CDCE62005芯片在 J8处具有外部基准输入。 我想使用带有测试设备的外部时钟(10MHz)将所有信号同步到同一基准。

CDCE62005 GUI 似乎无法正常工作、当我从主 GUI 中单击它时、不会弹出用于 CDCE62005的其他 GUI。  

是否有任何关于启用 CDCE62005外部参考的建议?

此致、


Jusswanto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Juswanto、  

    您将需要运行 TSW6011 EVM GUI、而不是 CDCE62005 GUI。  

    以下是用户指南的链接、其中包含用于下载 GUI 的链接。  

    优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行 TSW6011 EVM GUI。 TSW6011 EVM GUI 有一个 CDCE62005图标、当我单击时不会发生任何情况。 另一方面、在 TSW6011 EVM GUI 上、当我单击接收器或 FPGA 图标时、会弹出另一个用于接收器或 FPGA 的 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Juswanto、

    您能否向我发送说明您所看到问题的 GUI 快照? 您还可以尝试手动对 CDCE 进行编程。 尝试在 TI.com 上下载 CDCE EVM GUI、然后查看您是否可以按照 TSW 获取所需配置的相同方式对该 GUI 进行编程。 保存并打开 CDCE62005 GUI 中的配置文件、并使用您在其中看到的寄存器设置创建可上传到 TSW 的配置文件。 看看它是否起作用。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我添加了 TSW6011EVM GUI、显示了我单击 CDCE62005的位置、但没有发生任何情况。 我本来希望不必手动对 CDCE 进行编程、因为 TSW6011EVM 应该可以控制 CDCE62005。 我可以尝试下载 CDCE62005 GUI、看看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Juswanto、

    您能给我一点关于您想要做什么的技术细节吗?

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试提供 EVM 外部的时钟。 此 EVM 具有允许为 CDCE62005提供外部时钟或外部基准的连接器。
    我想尝试将 EVM 中的所有时钟锁定到测量系统的10MHz。 现在、我在实验室实验中已经有一段时间了、当我看到如果我将所有时钟同步到同一个基准、我认为可以改进的东西时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的问题是 CDC 没有响应 GUI?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是... 最后、您就知道了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 此器件相当旧、目前没有任何人真正提供支持。 话虽如此、下面是一些您可以尝试调试的内容。

    GUI 对您的硬件有任何影响吗? 如果没有、则探测 SPI 时钟并验证它们是否出现在 CDC 中。 如果它们被验证、基准信号出现在 CDC 中。 如果信号存在但没有 CDC 输出。 检查以验证它是否接收到正确的电源电压。 您还可以跟踪从 CDC 到 SMA 输入的路径、以验证探测信号时连接是否断开。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福:

    CDCE62005的 GUI 部分不起作用(即、当我单击 TSW6001 GUI 上的 CDCE62005图标时、不会发生任何情况)、这就是我创建此问题的原因。 TSW6011 GUI 上的其他图标(如 TRF3711或 FPGA)工作正常。 但 CDCE62005图标不起作用。 CDCE62005硬件工作正常、因为我从 DAC 中获取正确的信号、并且 TRF3711上的控制或 FPGA 上的控制工作正常、我可以在频谱分析仪上看到它们的影响。 我只是不知道如何控制 CDCE62005、也就是说我想使用外部时钟、而不是板载晶体振荡器。 我认为我的 CDCE62005硬件没有任何问题、我对 TI 提供给我的控制有问题、这不允许我更改 CDCE62005上的设置。 如果我甚至无法控制硬件、那么调试硬件就没有您建议的意义了。 很抱歉、我有点不耐烦、因为这需要几周时间、您似乎不理解我的问题。
    我是否可以让其他人查看此问题请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jusswanto、

    很抱歉让你失望。  我知道 您的问题是 CDC 没有响应 GUI、但 我不知道 CDC 仍然完全正常工作。 这就是 我建议您验证电源的原因。 很抱歉耽误你的时间。

     我要求您在  CDC 处使用探针 SPI 引脚 、以便在切换 GUI 时仔细检查那里是否存在信号。 如果 SPI 路径中存在某种中断、则您将遇到您所看到的问题。 如果您这样做、仍然没有运气。 我将尝试找到对该器件具有更多经验的人。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    毫无疑问、CDC 硬件在 EVM 中正常工作。 CDC 为 FPGA、ADC、DAC 等提供关键时钟 如果 CDC 硬件不工作、我将无法从 DAC 中进行射频测量。 CDC 硬件由 EVM 主 GUI 控制、它仅进行预编程、以提供所有其他块所需的固定时钟。 同样、如果 CDC HW 不工作、我无法对来自 DAC 的信号进行测量、也无法更改 FPGA 控制等 这些都运行良好、因此 CDC 运行良好。 如果 CDC 不工作、我将看不到以32MHz 频率从 DAC 发出的射频信号、并且任何 FPGA 控制都不会对 DAC 射频信号做出响应。

    主要问题是、未为终端用户启用 CDC GUI、以便能够使用可通过外部 SMA 连接器提供的其他时钟。  

    当我单击 CDC GUI/图标时、您要求我检查 SPI 时钟和控制信号。嗯、GUI 后面没有代码、因此不会发生任何情况。

    您能否帮助确定谁是为 EVM 编写 GUI 的人员、并查看他/她是否具有启用 CDC GUI 的版本?

    此致、


    Jusswanto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将让工程师看看这一点、并在明天与您联系。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Juswanto、  

    为了对外部参考的 CDC 进行编程、您必须通过数字处理选项卡进行编程。 很抱歉有误解。  

    优素福