This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00322:对于电荷泵、是否可以降低 UCC27531而不是 BJT、TPS61170的成本?

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/675816/tida-00322-is-it-possible-for-cost-down-ucc27531-instead-of-bjt-tps61170-for-charge-pump

器件型号:TIDA-00322
主题中讨论的其他器件:UCC27531TPS61170

你(们)好,先生。

对于电荷泵、是否可以降低 UCC27531而不是 BJT、TPS61170的成本?  

或用于该参考的其中一个器件、除了超声波...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61170生成30V 电压

    UCC27531是一款高侧驱动器。 30V 通过 TPS61170提供给 UCC27531。

    UCC27531:"其 主要用途是产生50%占空比的30V 方波脉冲、以激励传感器。 我们之所以使用驱动器 IC、而不是由晶体管组成的简单电路来升高发射脉冲、主要原因之一。 驱动器 IC 提供集成的击穿保护、这是必需的、因为击穿会产生两种后果:

    A.它会快速耗尽升压转换器的输出电容器。 我们需要一个功率更大的升压转换器来补偿这些损耗。

    B.它只会对晶体管级造成热破坏。 "

    这是你要找的吗?如果不是,你能详细说明你的问题吗?

    有关液位感应的更多详细信息、请参阅