This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL1431:晶体管级 SPICE 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676572/tina-spice-tl1431-transistor-level-spice-model

器件型号:TL1431
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在直流/直流转换器的控制环路中使用此芯片、并尝试将增益/相位与实际硬件相匹配。 我在线找到的行为模型不匹配、因此我使用数据表中的晶体管电平图制作了 SPICE 模型。 这种方法效果更好、但我不知道 NPN 和 PNP 晶体管使用哪些参数? 您是否有用于这些晶体管的 PSPICE 模型、或者是否知道这些晶体管可能与标准晶体管(例如2n2222)类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我们没有内部的晶体管参数、因此我们提供了行为模型。 该模型中未捕获器件的哪些特征、但这些特征对于您的应用非常重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我没有听到你们关于这个问题的反馈。 希望您的问题得到解答。 如果没有、请使用您的反馈回复此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的帮助。 我的意思是、您基本上说您没有 TL1431的晶体管级模型或所用晶体管的模型(数据表中有一个晶体管级原理图、我复制了该原理图、但没有晶体管参数)。 我不能说您解决了我的问题、但我认为只要我们要得到、请关闭此 TT。 谢谢。