This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DCR011203:DCR01 Spice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669916/tina-spice-dcr011203-dcr01-spice-model

器件型号:DCR011203
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我正在寻找 DCR01转换器的 SPICE 模型、该模型不在不同的工具和软件中。 如何在 Altium Designer 中找到用于仿真电路的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    我们没有该器件的模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 您可以使用搜索框或列筛选器将搜索范围缩小到相关器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我还在为 TI 的 DCR01xxxx 隔离式电源模块寻找 SPICE 模型(以及任何实际的模型)。 我假设没有创建 SPICE 模型的计划、但我们是否可以随时期待 WEBENCH 模型?

    如果没有、您建议我们如何评估此器件?

    此致、
    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    您答对了、目前不打算为这些器件添加 SPICE 模型或 WEBENCH。 如果您希望评估这些器 件、最好在以下论坛上发布任何问题:e2e.ti.com/.../该论坛的监控人员将能够回答您的问题和/或评估是否应为器件启用模型/WEBENCH 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。 我将在模块论坛上跟进。

    此致、
    海登