请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8261 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
LM8261 SPICE 模型源极 E1以接地为基准、串联电阻仅为100k 欧姆。 这使得仿真模型对于高电阻接地电源不准确。 SPICE 模型行:
E1 16 0 17 0 1.0
是否应该改为使用引脚4 (VEE)来启用 HRG 支持?
还有另一个接地基准对象(RE2 1 Tohm)、由于电阻较高、这不会带来太多的问题。 SPICE 模型行:
RE2 43 0 1.0E12
这些问题是否可以在该组件的未来 SPICE 模型更新中修复?