This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD40110B:更改默认电源 VDD

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4011B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671422/tina-spice-cd40110b-change-the-default-power-supply-vdd

器件型号:CD40110B
主题中讨论的其他器件:TINA-TICD4011B

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我不熟悉 TINA 工具。 我打算在我的设计中使用 CD4011B、我从某处复制了 pspice 模型、并在 TINA 中创建了一个新的宏。 我的设计的 VDD 为7.5V、但该模型默认始终提供5.0。 我尝试了一些东西、但仍然得到5V 电压。

提前感谢您的帮助。

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您从何处获取 PSpice 模型? 我们的产品文件夹中似乎没有一个。
    www.ti.com/.../CD4011B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 OrCAD 库中获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您可以在论坛上分享该模型吗? 我们可能无法更改其他人破坏的模型、但可能会有一些指示符供您使用。

    您可能还想在 PSpice 论坛上发布此问题、因为该模型出现在其工具中(http://www.pspice.com/)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我们一段时间内没有听到您的反馈。 我希望您的问题得到解决。 我们将继续并关闭此帖子。 如果您需要进一步的帮助、请随时回复此帖子或启动新主题。