This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:多板

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676287/tida-00792-multiple-boards

器件型号:TIDA-00792

您好!

可以将更多的电路板与电路板上已经包含的同一 IC 串联、或者有必要实施另一个 MCU 来控制这两个电路板。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、
    简而言之 堆叠 TIDA-00792等模块时、通常会出现3到4个问题。
    首先是每个开关时模块经历的电压。 当模块使用负载进行保护时、模块将看到较大的负电压。 TIDA-00792不适合这种情况、输出端的自由轮二极管将继续流动电流。 您可以设计一个开关来实现这一目的、但它并未包含在该设计中。
    第二个是高电势上部器件的通信。 将需要一些电平转换或隔离式接口。
    第三个是通信数据、主机需要了解同一地址的2个不同模块的数据、因此这可能意味着总线开关或2个通信端口。 MCU 可能是一种很好的解决方案、可以从2个模块收集数据、并以统一的方式在单个通信端口上向系统呈现数据。
    第四是处理电池模块之间的充电不匹配问题。 如果一节电池为电平转换器供电、它可能会有更多的负载并更快耗尽。
    如果电池是可拆卸的、则每个电池都可以在外部充满电、但如果它们在系统内部、则可能需要使用一些方法来均衡模块、并由通用 MCU 进行管理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释、这很有用。