This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TLV3502的输入电压

Guru**** 2914270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674553/tida-00663-input-voltage-at-tlv3502

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件: TLV3502

您好、支持团队、

让我来谈谈 TIDA-00663的原理图。
我的客户想知道 U4A (TLV3502)的输入电压。

1.设置激光打开阈值的电压(+输入)
2.激光打开(- iPut)的输入电压,用于打开和关闭

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaizawa、

    U4_1由 U8 (DPOT)和 R12组成的分压器进行设置、由 SW 微调、以确保无论输入电压偏移如何、都可以触发比较器。

    U4_2电压由 VCC 激光器的分压器 R15和 R14设置、可在 PCB 上进行调节。

    U4_2将为0、除非电流流经激光二极管(电流是 VCC 激光的函数、电压将相应设置)。

    因此、当 LD (激光二极管)被激活(感谢 U2)时、U4_2将高于 U4_1并在 U4_7上触发脉冲、TDC 将该脉冲记录为 TX 事件。

    最棒的

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MCV、

    我知道 U4_1由 U8 (DPOT)设置、由 SW 微调、但用户应如何确定 U4_1电压?

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaizawa、

    正如 Matt 所说的、这是一个值、在生产过程中、在温度范围内进行校准后、客户应通过软件对其进行微调。

    此致

    Giovanni