This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:浮动电压 GND

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672923/tida-00366-floating-voltage-gnd

器件型号:TIDA-00366

大家好

如果我们问 TIDA-00366、您会介意吗?
我们开发了与 TIDA-00366设计非常类似的电路板。
不同的一点是 、只有不同的 IGBT 模块。

电压条件如下:
VDC+和 VDC-:DC24V
栅极驱动器电压:DC16V

在本例中、 U_TOP_REF~W_TOP_REF 和 VDC-之间的电压为15V。
由于这些电压、它不能正常工作。
电路板上似乎没有问题。
在您的参考设计电路板上、您的电路板是否正常工作??

如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、感谢您使用我们的参考设计 TIDA-00366。 您能不能帮助我们了解电路板上的什么不工作 以及连接到逆变器输出的负载是多少?  请注意、顶部驱动器通过自举供电、因此您需要注意开关序列-在启动时打开所有底部开关、以便自举电容器充电。 您可以提供常规 PWM 脉冲。 这需要在您的软件中加以注意。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth San

    感谢您的回复!

    您需要注意开关序列-在启动时打开所有底部开关、以便自举电容器充电。
    -> 我们没有注意到您提到的内容(开关序列-启动时打开所有底部开关,以便自举电容器充电)。
      我们会尝试 !
      
    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth San

    我们尝试"在启动时打开所有底部开关、以便自举电容器充电"。
    但是、对于 VDC+和 VDC-= DC24V、我们无法打开 所有底部开关。
    根据 VDC+和 VDC-= DC24V、  在 U、V、W_TOP_REF (浮动接地)和 VDC-之间有15.4电压、而不会使高侧导通。  
    我们假设它会导致失败。
    那么、您是否具有相同的体验?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

                                              您能否分享以下波形以分析您的电路板上发生的情况?

    栅极驱动器的 PWM 输入、IGBT 的 VGE、VCE 和自举电容器电压(以输出相位为基准)。 使用4通道示波器捕获的所有波形。

    2. U8在启动时的输入和输出信号波形。 U8可以在故障情况下禁用栅极驱动器

    当没有开关 IGBT 时、输出相位将以直流电压为基准、大约为直流电压的中点- 这是正常行为。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth San

    感谢你的答复。

    我们希望使用 E2E 上的私人消息向您发送详细信息。
    那么、您可以接受朋友的配送吗?

    此致、

    大田松本