请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01494 你(们)好
我们正在寻找合适的 TI 参考设计、以获得90~264 V 交流输入+/- 80V 直流6A 输出解决方案的参考设计。 有什么建议吗?
谢谢!
Py Tsai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们正在寻找合适的 TI 参考设计、以获得90~264 V 交流输入+/- 80V 直流6A 输出解决方案的参考设计。 有什么建议吗?
谢谢!
Py Tsai