This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Web 工作台建议使用 LM5036,但此部件确实出现了#39;NT。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676574/webench-tools-web-bench-suggests-an-lm5036-but-this-part-does-nt-appear-to-exisit

主题中讨论的其他器件:LM5036TPS54062

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在这个由 Web Bench 创建的设计中 、它使用 LM5036、但该部件确实是 TN exit..    这是什么零件库仑。  这是该设计的链接。

webench.ti.com/.../webench5.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我看不到 LM5036的有效产品页面。 当我打开您的链接时、它会为我打开不同的器件型号(TPS54062)设计。 您是否可以使用"Share Design"->"Share with Public" URL 来共享设计? 我将在此分享下面的示例快照。

    我还可以让团队成员在工具中和 TI.com 页面上查看 LM5036的可用性。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是该设计的 pdf。   我不知道为什么链路无法正常工作、因为我完全按照您的建议进行了操作。  点击链接、即可找到正确的设计。   不过、您不是唯一提到此问题的人。  

    希望您无论如何都能从 PDF 中看到。  我是从 Share Public 设计创建链接的  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1119133_5F00_291_5F00_774459579.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Andrew、是的、我现在也可以从您的共享设计链接中看到 LM5036设计。 我已通知团队、有人很快就会回复您该设备的状态。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我与团队进行了检查、设备实际上将在几周内发布。 WEBENCH 模型已提前发布。 我们目前正在 WEBENCH 中禁用此器件、并将在产品发布时再次发布该模型。 很抱歉给您带来的困惑和不便!

    此致、
    模块