This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:检查电路中的稳定性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676465/tina-spice-check-stability-in-a-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我正在尝试设计一个跨阻放大器、以使用光电二极管对心跳脉冲传感器进行仿真。 我生成一个方波(用于仿真脉冲)、但我看不到输出中电路的不稳定性。 该电路是不可安装的、因为 波特图中没有电容器反馈来引入零点。 如果我绘制波特图、我可以看到频率峰值、但我看不到瞬态分析(时域)中的不稳定。

请帮帮我

谢谢

e2e.ti.com/.../OPAMP_5F00_BODE_5F00_MCP6491_5F00_forum.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emidio、

    正确、电路不稳定。但您在瞬态仿真中看不到振荡/不稳定、因为仿真器由于输入方波频率为2s、总仿真时间为10s 而执行非常长的时间步长。 由于与电路带宽相比、时间步长、因此仿真不准确。

    我将总仿真时间减少到5m 秒、输入方波频率为1kHz、您可以清楚地看到瞬态分析中的不稳定性。

    请使用反馈电容器来提高稳定性(在您的情况下、5pF 反馈电容器可能就足够了)。 您可以阅读以下应用手册,了解有关补偿 跨阻放大器的更多信息 - http://www.ti.com/lit/an/sboa055a/sboa055a.pdf

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我有疑问。 运算放大器的输入电容是否包含在模型中? 或者我必须将其纳入我的计划中?

    感谢你的帮助