This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:如何对 MAAD-011021数字衰减器 IC 进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP430F5529, TIDA-00626, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674327/tida-00626-how-to-program-maad-011021-digital-attenuator-ic

器件型号:TIDA-00626
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430F5529LMX2592

尊敬的、

如数据表中所述、我们有 一个可编程衰减器 MAAD-011021。 我们应该如何使用 USB2ANY 对其进行格式设置、将代码添加到什么地址或将要填充的寄存器值、以便对 MAAD-011021进行编程。 因此、我们需要 SNx4AHCT244 IC 来对  MAAD-011021进行编程。 请帮助我们对数字衰减器进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、您好、感谢您继续关注我们的 TI 设计。 此问题已转发给已回答您对此设计的问题的 Ajeet。 他会尽快回答您的问题。 由于这是印度的周末、请等待1-2天的回复。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    如 TIDA-00626设计指南(第22页)中所述、可以使用 MSP430F5529或任何其他 GPIO 对 MAAD-011021进行编程。

    我们已经使用 GPIO (直接连接到 VCC 或 GND)进行了测试、您也可以采用 相同的方式进行测试。

    有两种方法可以设置 MAAD-011021控制引脚的电平以设置衰减电平。

    1.如果您的板载 U9、 请根据衰减值(MAAD-011021数据表中提供的表)在 J2的 V1至 V6引脚上提供高电平(3.3V)或低电平(0V)、并 在 J2的 OE 引脚上提供低电平(0V)。

    2.如果 U9未在电路板上、请分别用  U9的 Y1至 Y6焊盘将 V1至 V6焊盘短接。   根据衰减值(MAAD-011021数据表中提供的表)、在 J2的 V1至 V6引脚上提供高电压(5V)或低电压(0V)。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我将在两个三天内对此进行测试。
    我的另一个概念是、由于该特定 IC 是衰减器 IC、因此该 IC 在我们的设计中证明是很好的。 我问我的大学教师说他们抑制谐波、但同时也可能影响信号。 请告诉我该 IC 的优点、并提及该 IC 的缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I jst 担心3.3V 可由板载3.3V 电源供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、
    衰减器的用途是增加动态输出功率范围。
    LMX2592和射频放大器(NBB-312-T1)的组合将提供输出范围、具体取决于 LMX2592输出功率的变化。
    使用可变衰减器可以降低最小功率。 因此、它可以提高动态范围。

    此致、
    Ajeet Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 控制信号可以来自板载或外部。

    此致、
    Ajeet Pal