主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 MSP430F5529、 LMX2592
尊敬的、
如数据表中所述、我们有 一个可编程衰减器 MAAD-011021。 我们应该如何使用 USB2ANY 对其进行格式设置、将代码添加到什么地址或将要填充的寄存器值、以便对 MAAD-011021进行编程。 因此、我们需要 SNx4AHCT244 IC 来对 MAAD-011021进行编程。 请帮助我们对数字衰减器进行编程
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的、
如数据表中所述、我们有 一个可编程衰减器 MAAD-011021。 我们应该如何使用 USB2ANY 对其进行格式设置、将代码添加到什么地址或将要填充的寄存器值、以便对 MAAD-011021进行编程。 因此、我们需要 SNx4AHCT244 IC 来对 MAAD-011021进行编程。 请帮助我们对数字衰减器进行编程
您好 Pratik、
如 TIDA-00626设计指南(第22页)中所述、可以使用 MSP430F5529或任何其他 GPIO 对 MAAD-011021进行编程。
我们已经使用 GPIO (直接连接到 VCC 或 GND)进行了测试、您也可以采用 相同的方式进行测试。
有两种方法可以设置 MAAD-011021控制引脚的电平以设置衰减电平。
1.如果您的板载 U9、 请根据衰减值(MAAD-011021数据表中提供的表)在 J2的 V1至 V6引脚上提供高电平(3.3V)或低电平(0V)、并 在 J2的 OE 引脚上提供低电平(0V)。
2.如果 U9未在电路板上、请分别用 U9的 Y1至 Y6焊盘将 V1至 V6焊盘短接。 根据衰减值(MAAD-011021数据表中提供的表)、在 J2的 V1至 V6引脚上提供高电压(5V)或低电压(0V)。
此致、
Ajeet Pal