This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:TIDA-00287

Guru**** 2944910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8020B, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671428/tida-00287-tida-00287

器件型号:TIDA-00287
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I、 TUSB8020B、 TUSB8041A

您好!

我使用 UP 内核。 以上是我为这些芯片构建新电路的一些原因。
新电路应该再有两个 USB 3.0端口。
是否可以使用这些参考设计 http://www.ti.com/lit/ug/tidu428/tidu428.pdf ?
在这些设计中、我也想将两个 USB3.0端口、即 UP 内核上我的100引脚扩展模块的 PCIe。

可以有人帮助我吗?

此致
Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器目前不支持任何从 PCIe 到 USB 的器件。 如果您使用 TUSB4041I 等 USB 集线器 IC、则可以使用100引脚上的 USB 2.0扩展到两个或更多 USB 2.0。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    上述参考设计中的 TUSB8020B 是一款 USB 兼容集线器、因此它可以通过使用其中一个用于上行连接的 USB 端口来获得两个 USB 端口; 因此、您的主板上将有一个额外的 USB 3.0端口(总共两个 USB SS 端口)。

    如果您需要两个甚至三个额外的 USB 3.0端口(总共3个或4个 USB SS 端口)、我建议您检查我们的 TUSB4041A 器件。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    我找不到 TUSB4041A 以外的任何器件。 使用这些组件是否可以将 USB3.0端口连接到上核的 PCIe?
    那么组件也将是解决我的问题的理想选择。 是否可以获得这些参考布局或数据表?

    此致
    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario、

    EVM 可用作 TUSB4041 (USB 2.0 4端口集线器)和 TUSB8041A (USB 3.0 4端口集线器)的参考设计、但我们没有用于将集线器连接到上核 PCIe 的参考设计。 您需要使用 USB 主机控制器来实现该目的。 TI 没有推荐的 USB 主机控制器。

    此致、
    JMMN