This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01469:文件钻取

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01469

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672251/tida-01469-files-drill

器件型号:TIDA-01469

您好!、

我必须构建产品 TIDA-01469。

我需要有关 PCB 光绘文档的帮助。 是否可以将在线文档与丢失的钻孔文件集成? 如果可能的话,在 Excelon……

提前感谢您的回复

Donatella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donatella、您好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 我已联系拥有该设计的团队、我们正在查找丢失的钻孔文件。 请在接下来的1-2天内找到它。

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否以 Altium 格式发布布局文件?

    我们还使用具有钻孔信息的光绘文件

    TI 设计登录页面的所有内容均可在 TI.com 上找到

    我们应该能够使用它并进行集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、我会使用 Orcad 打开文件。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你的问题并没有太大的低估。

    我们需要的是 Excellon 或 Sieb & Meyer 格式的钻头文件。

    您在 TIDA 登录页面上看到的是光绘格式的文件、无法以正确的格式进行钻孔。

    登录页面上还有其他文件、可能是 Altium 格式的文件、但由于我们没有此软件、我们无法使用它们。

    此致

    Nicola Zaquini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01469E1_5F00_FabNotes.pdfe2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01469E1_5F00_GerberNCdrills.zipNicola、请找到我们能够从第三方汇编库 Krypton 获取的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们发送了什么内容。 在压缩的文件中、有一个钻孔文件"TIDA-01469E1.DRR"。 此设计是在 Altium 中完成的、Altium 基于早期的线程、可能是一个极好的选择、因为我们没有任何其他格式的文件。