This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:用作独立充电器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673101/tida-00704-using-as-a-standalone-charger

器件型号:TIDA-00704

我有一位客户目前正在尝试将 TIDA-00704用作独立充电器(不带 MCU)。

但是、在对电池放电并尝试将该设计用于充电时、该设计无法按预期工作。

两个问题:

(1)该设计是否可用作独立充电器?

(2)您能否共享其他辅助资料以帮助进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    此设计可用作 CC/CV 独立充电器、其 CC 和 CV 电平由围绕 U5构建的各个电流和电压环路决定。 MCU 仅用于在此 CC/CV 超级配置文件内进行更精细的调整。

    我关于电路在放电电池时无法正常工作的建议:电路包含一个互锁电路、用于检测是否存在部分放电电池(U2、Q6和 Q10周围的电路)。 如果没有电池存在/电池电压过低、它将禁用 UCC29950。 如果需要在未连接电池的情况下运行电路、您可以移除原理图表4中显示的此电路、并短接 Q10的发射极和集电极焊盘(将组装 R73和 C37)。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg 和 Salil、
    我已将电池连接到充电器、但充电器仍无法为电池充电。 我的大容量电压为165Vdc、AC1为69、AC2为65Vac。 我在 U8引脚3处测量11.7、但现在测量0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abed:

    很抱歉我迟到了——我是上周出差的。

    看起来辅助电源有问题。 您是否使用了设计指南中所示的辅助电源 TIDA-00708? 如果没有、则需要为初级侧和次级侧提供外部电源、以使电路正常工作。 它不使用自启动和偏置。 我认为可以有一种方法来使用它;但当时我们刚刚使用了我们手头上的辅助电源。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、  

    我们使用的是708参考设计。 电源为主板提供12V 电压。 我可以将12V 电压跟踪到 U8引脚3。 我在使用示波器检查电路板上的信号时遇到了问题。 我将 PGND 连接到示波器接地端、但对我来说、这是蓝色的保险丝几次。 我已修复电路板。 如果您可以向我发送一些故障排除提示、以便我尝试找到您的问题、这将非常有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abed:

    在 PSU 初级侧进行探测时、请使用隔离式示波器(或隔离式探头)。 由于没有要检查的信号、因此也可以使用万用表来跟踪 Vcc。 请检查从辅助系统汲取的电流。 电压。 显然、它正在折叠或未到达控制器 IC。

    此致、

    Salil