This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00712:智能手表电池管理-有关原理图保护部分 R26角色的问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00712, CSD83325L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671541/tida-00712-smartwatch-battery-management----question-regarding-role-of-r26-in-protection-section-of-schematic-diagram

器件型号:TIDA-00712
主题中讨论的其他器件: CSD83325L

您好!

我们正在评估新可穿戴设备的电池保护设计、目前正在考虑使用 BQ29700与  CSD83325L ( 类似于 TIDA-00712参考实现)。   

问题: 在 TIDA-00712原理图/方框图的"保护"部分、电阻器 R26的作用是什么?  R26是一个与 CSD83325L MOSFET 源极串联的0.56 Ω 电阻器。  是否使用该电阻(连同 MOSFET 的 RDS (on)一起)将过流(充电和放电)跳闸点调谐到该电池/系统的最大允许电流范围内?  还是由于其他原因而出现?

提前感谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    0.56欧姆电阻不能满足任何必要 的用途、可针对您的设计进行短路。

    谢谢

    Onyx