This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能帮助提供有关逆变器的解决方案吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/675781/can-you-kindly-help-to-provide-a-solution-about-inverter

主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

降级:

您能帮助  提供 有关逆变器的解决方案吗?

要求:24V 直流输入、220VAC 输出、2.4KW、 无 DSP。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Lian、感谢您关注德州仪器。 我正在审查您的问题、并将转发给我们公司内的合适团队。 在我介绍之前、您能否提供一些其他背景信息? 您是否在寻找单相直流/交流逆变器解决方案参考设计? 一个没有 DSP 的器件? 请确认。 我是否可以假设您已经了解了 TI.com 上的两个可用参考设计(TIDM-SOLAR-ONEPHIWV 或 TIDM-HV-1PH-DCAC)? 这些是基于 C2000微控制器的设计、而不是基于 DSP 的设计。 请告知此信息以及您需要的任何其他信息、以便我们能够尽快支持您的请求。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs