This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:有关输出测量的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/675544/tida-00626-concern-regarding-the-output-measurements

器件型号:TIDA-00626

尊敬的、

我开发了 TI 的参考设计、即 TIDA-00626。 我能够成功地对其进行编程、并且能够在任何指定范围内锁定 VCO。 我担心的是、我将在 Rode & Schwarz 频谱分析仪上测试输出、在我的情况下、测量单位为 dBm。 正如我在 TIDA-00626的数据表中观察到的、单位为 dBc。 我获得的值约为- 50-60dBm、但如数据表中所指定、该值约为100-110dBc。 请澄清我对这一点的怀疑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    TIDA-00626展示了设计的信号发生器的输出功率(单位- dBm)和相位噪声(单位- dBc/Hz)性能。 请参阅  TIDA-00626设计指南中的主要规格部分(第- 2页)和测试数据部分(第- 18页)。 另请参阅设计指南、了解有关测试和结果的更多详细信息。

    您需要弄清楚、在此设计中您要执行什么测量。

    如果您想测量输出功率、频谱分析仪就足以满足这一要求。

    如果您要进行相位噪声测量、则需要使用具有相位噪声测量功能的相位噪声分析器或信号分析器(如设计指南中的图- 8所示)。

    希望在上述说明中清除您对该设计的测量部分的疑问。

    此致、

    Ajeet Pal