请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00626 尊敬的、
我开发了 TI 的参考设计、即 TIDA-00626。 我能够成功地对其进行编程、并且能够在任何指定范围内锁定 VCO。 我担心的是、我将在 Rode & Schwarz 频谱分析仪上测试输出、在我的情况下、测量单位为 dBm。 正如我在 TIDA-00626的数据表中观察到的、单位为 dBc。 我获得的值约为- 50-60dBm、但如数据表中所指定、该值约为100-110dBc。 请澄清我对这一点的怀疑