This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS320C6678:TMS320C66xx:IBIS-AMI 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674688/tina-spice-tms320c6678-tms320c66xx-ibis-ami-model

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我在项目中使用多核 DSP TMS320C6678进行图像处理、现在我们要在  导出最终光绘文件之前仿真 PCB 的串行器/解串器接口(PCIe、SRIO)。 但是、我们只能在 TI 网站上找到 IBIS 模型、这是因为缺少 SerDes 信息。 那么、您能告诉我如何获取 TMS320C6678串行器/解串器的 IBIS-AMI 模型和 IO 封装模型吗?

谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xindong 您好、

    感谢您关注 TI 的产品。

    遗憾的是、该器件不存在 IBIS-AMI。 建议您联系您当地的 TI 代表提交模型请求。

    谢谢、

    Eric Kim (DS/ADS)