This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10395:复制设计

Guru**** 2864890 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674241/pmp10395-replicating-the-design

器件型号:PMP10395

团队、

脉冲 PA4225NL 变压器(包含在 PMP10395的 BOM 中)是否广泛可供购买?

我们的客户考虑在更广泛的范围内利用此设计。

需要进行一些调整(隔离式首选拓扑为半桥、4-5V 输出@ 20-25A、Vin 标称24V、(9V-33.6V))。

谢谢、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    这是定制变压器。 Pulse 确实支持它、但您需要直接联系他们以获取它。 以下是波兰 Pulse 代表的链接:

    www.pulseelectronics.com/.../europe

    如果您运气不好、请给我发送一封个人电子邮件、我将帮助您联系 Pulse 中可以提供帮助的人。

    BTW、更改拓扑不是一种适应、而是一种全新的设计。

    谢谢、
    Brian