This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:1:3.9变压器零件号750343725 --替代零件号?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674757/tida-01605-1-3-9-transformer-part-number-750343725----alternative-part-number

器件型号:TIDA-01605

"BOM"器件型号750343725似乎不是有效的 Wurth Elektronik 器件型号。 这是推挽电源的关键组件。

您有替代器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    感谢您指出这一点。 750343725是专为此 TIDA 设计的定制器件。 我们刚刚联系了 Wurth Electronics、他们将把它投入生产并建立安全库存、以满足客户的需求。 通常需要2-4周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  谢谢。