This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01237:TIC12400-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01237, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674620/tida-01237-tic12400-q1

器件型号:TIDA-01237
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

您好、TI 团队、

我想知道 CCS 软件文件是否存在

可用于本参考设计

与 MSP430 Launchpad 配合使用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises、

    TIDA-01237不是可订购设计、因此我为其开发的软件没有经过 TI 软件发布流程、因此还不准备公开共享。

    但是、我们确实有用于评估器件的 EVM 和 GUI。 在 GUI 中、可以操作所有器件输入和设置、然后 GUI 将生成 SPI 命令列表、这些命令需要发送到 TIC12400-Q1器件进行评估。

    www.ti.com/.../TIC12400EVM-KIT

    GUI 是免费提供的、无需获取硬件、您可以设置阈值、中断、唤醒设置等、然后您可以转到 GUI 中的"Register"选项卡以查看需要将哪些值写入所有寄存器。 我在评估设计时使用了该方法。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    John