This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:HSpice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674128/tina-spice-hspice-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

如何打开 HSpice 模型? 文件夹中有不同的文件、我不知道如何使用 Orcad Capture 打开它们。 我必须使用其他仿真程序吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo、

    OrCAD 和 HSpice 模型使用不同的语法和文件结构。
    因此  、HSpice 模型在 Orcad 中不起作用、而 Orcad 模型通常在 HSpice 中不起作用。

    您要模拟哪个器件?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有特定的器件。 我想仿真模拟开关/多路复用器、但所有模型都有 HSPICE 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacopo、
    许多开关和多路复用器模型都是为 HSpice 设计的、因为可以在模型中包含实际器件设计的一些详细信息。 遗憾的是、这会阻止模型与大多数其他仿真器兼容。 如果您希望某些器件采用 PSpice 模型、请联系您当地的 TI 销售代表、并让他们为您提出模型请求。
    此致、
    John