This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC7311:DAC7311

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC7311, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673603/tina-spice-dac7311-dac7311

器件型号:DAC7311
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDAC5311

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我无法在 pspice 模型编辑器中读取 DAC7311.lib。 我收到以下错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息

    "DAC7311_PSPICE_AIO \DAC7311_SER.lib"不包含任何模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    感谢您的查询。
    DAC7311模型是加密的、因此会使模型编辑器感到困惑。
    我将与模型的发起人核实、然后告诉您我们 将如何前进。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John FWiw、我比较了 TINA 和 PSPICE 文件、它们看起来是相同的。 我的直觉印象是 PSpice 文件不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    这可能是一个愚蠢的问题/评论-但我想验证您是否确实在使用该模型的 PSPICE 版本、因为它在每个 PSPICE 和 TINA 的单独版本中发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我下载 SBAM220文件、并将其与 pspice 模型编辑器17.2绑定在一起、并得到上面提到的错误消息。 我将此.lib 文件与 SBAM219A 中的.lib 文件进行比较。 它们看起来是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    DAC 7311并行模型的未加密版本附加到此线程。

    它还支持 DAC5311/6311/8311/8411型号、在 Cadence 17.2中似乎可以正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Johne2e.ti.com/.../DACXX11_5F00_v1_5F00_4.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文件可以正常工作。 感谢您的支持。